This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:与 TI TS3USBCA420多路复用器配置相关的查询

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170639/ts3usbca4-query-related-to-the-ti-ts3usbca420-mux-configuration

器件型号:TS3USBCA4

您好 TI

我们在电路板上使用 TS3USBCA420、并通过 TS3USBCA420将来自 SoC 的 AUX 信号连接到 Type-C 连接器、如图所示。

当我们绕过[未填充]电路板上的 TS3USBCA420并将来自 SoC 的 AUX 信号直接连接到 Type-C 连接器时。 能够通过 Type-C 端口查看显示内容。

现在、很怀疑 TS3USBCA420无法使用  PD BIN 映像将 LNA 的 AUX 信号映射到 SBU、因此显示效果不好。

 您能给我们提供帮助吗?请告诉我们、在下面提到的 PD 工具片段中启用 Display 需要进行必要的设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 了 TS3USBCA420 SCH 连接片段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AUX 上是否有交流耦合(0.1 μ F)、AUXN 上是否有100k 上拉电阻、AUXN 上是否有100k 下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AUX 线路上提供交流电容(0.1uF)。  AUXN 上的100k 上拉电阻器和 AUXN 上的100k 下拉电阻器将对其进行配置。  

    我们是否知道如何使用 PD FW 通过 I2C 选择 LNA、LNB 和 LNC 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 地址为5C (addr=0)和5D (addr=1)、reg 0x09 bit 0 (flip)和0x0B bit [0、1]、您可以使用 PD FW 对其进行控制吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址将其设置为5D (addr=1)

    让我们知道如何在 PD FW GUI 中将其设置为以下提到的值  

    寄存器0x09位0 (翻转)和0x0B 位[0、1]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不熟悉 PD FW GUI、Pls 请咨询提供 PD GUI 的工程师如何使用第三方 I2C。

    此致

    Brian