您好!
我们遇到933到914之间的 IIC 通信问题。 信号流为 SOC->914->连接器和同轴电缆->933->ISP->图像传感器。 时钟信号流为 OSC (42MHz)->933->ISP (84MHz PCLK 输出)->933->连接器和同轴电缆->934。 但我们发现933可以将图像信号流传输到914、但914无法访问摄像头侧的933和其他从设备。 933的摄像头是正常的、因为934可以访问它。 但914设备现在异常、因为它无法与913和914设备通信。 我们从914侧捕获了本地 IIC 数据、发现寻址913时存在 NACK (7位 IIC 地址为5A)。 下一个操作(写入寄存器地址)不正确、数据似乎向左移动了1位、然后 SDA 和 SCL 电平变为高电平。 您可以从以下屏幕截图中查看详细信息:
硬件设计如下图所示:
我们尝试不配置933的任何寄存器、正向通道通信实际上是正常的、但一旦我们开始访问933并尝试访问寄存器(读取/写入)、锁定信号将被拉低、我不知道导致此问题的原因、希望您提出一些建议、谢谢!