This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:ONET4201LD

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820015/onet4201ld-onet4201ld

器件型号:ONET4201LD

Hiii

我想使用该 ONET4201LD IC 以1Gbps 的速率驱动我的激光器。

请查找随附的激光产品说明书、并告诉我是否可以使用相同的 IC、或者您是否可以建议使用其他更好的性能 IC 来驱动 Laser.e2e.ti.com/.../2.5Gbps_5F00_1550nm_5F00_DFB_5F00_LD_5F00_Module_5F00_Jan_5F00_09.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sruthi、

    我查看了您发送的激光规格。 一切看起来都很好、我相信您应该能够将此激光二极管与 ONET4201LD 搭配使用。

    我注意到该激光二极管的工作电压为1.1V 至1.8V。 如果 MONB/P >=1.35V、ONET4201会声明故障。 因此、我们需要在<= 1.35V 的电压下操作该激光器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii

    根据您的回复、我不确定是否只能在1.3V 以下操作激光器并获得所需的光输出功率。

    此外、我想知道、为了设置所需的偏置电流或调制电流、是否还有其他替代方法、而不是使用电阻器。

    我可以使用 DAC 吗? 如果有任何文档、请提供建议、并让我知道如何将激光二极管连接到此 IC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sruthi、

    我再次阅读您的激光规格。 监控光电二极管通常为0.5mA。 ONET4201能够处理高达1.5mA 的 PD 电流(是激光二极管的三倍)。 使用数据表的等式8、RAPCSET =~ 9.38K。 远高于最低3.1K 欧姆的最低要求。  因此、使用该电阻器值、您应该能够操作激光器。 但是、现在我不确定您的激光规格中的工作电压是指什么。 监控激光器的电流和阈值电流完全符合 ONET4201LD 规范。

    为了设置所需的偏置和调制电流、通常使用电阻器。 不过、也有数字电位器。 但是、我无法评论其性能、因为客户通常使用常规电阻器。

    此致、Nasser。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii

    感谢您的回复。

    由于数据表中没有更多技术信息、我向供应商提出了几个问题、他们回答了我以下问题:

    1.负载电阻为10欧姆时,监护仪电流大于0.05mA。
    2.激光斜率效率为0.25~0.3mW/mA。
       对于0.4mW 的平均光功率、耦合功率效率为0.010~0.015mW/mA。
    3.收发器的消灭率>8dB。
    4.根据设计,激光的串联电阻为510欧姆。
     
    根据上述信息、当我计算 RAPCSET 时、它将变为234.5KOhm、并且要设置的调制电流将变为2.3mA。
     
    我不明白我会在哪里出错。 可以帮帮你吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sruthi、

    ONET4201提供了20 Ω 的反向终端、以最大限度地减少由反射引起的抖动。 只要我们能够满足接近20 Ω 的终端要求、我们就应该能够使用 ONET4201LD。 您能否与激光供应商联系、了解510欧姆的串联电阻。 该电阻是否会检测到激光二极管的阳极? 请澄清。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    感谢您的回复。

    我已将查询转发给激光供应商并等待回复。 在 Meanwhile 中、您能不能建议我使用电阻器、因为我已经说过我的计算出错了。 请指导我。

    此致、

    CH.Sruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nassar:

    此外、我已经向您转发了激光驱动器的数据表、如果使用 ONET4201LD (选择电阻器)以2.5Gbps 的速率驱动这种激光器很复杂、请花点时间向我推荐另一款可简化我的应用的 TI 驱动器 IC。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nassar:

    以下是我从激光供应商处得到的回复。

    "很抱歉让你感到困惑。

    510欧姆与 APCSET 引脚接触。
    我们将18~24 Ω 电阻置于您的20 Ω 位置。"
     
    现在、是否有任何需要我确认的问题需要激光供应商进行确认。 请告诉我。
     
    此致、
    CH.Sruti
    光学工程师
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sruthi、

    这正是我们所期望的。 据我所见、我们应该能够将 ONET4201LD 与这台激光器结合使用。

    此致、Nasser