This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C383:DS90C383和 DS90C383B 之间的区别是什么

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C383, DS90C383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822187/ds90c383-what-is-the-difference-between-ds90c383-and-ds90c383b

器件型号:DS90C383

尊敬的团队:

就主题而言、我是否可以知道 DS90C383和 DS90C383B 之间的区别是什么? 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、  

    DS90C383B:支持18 - 68MHz 移位时钟
    支持双像素 SXGA
    345mV 摆幅 LVDS
    支持扩频时钟

    DS90C383 :支持20-65MHz 移位时钟
    290mV 摆幅 LVDS
    有关断电时序、请参见图15和16

    您可以查看各个规格差异的规格表。