This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:FW 中的 UVP 点设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821285/tps65982-uvp-point-setting-in-fw

器件型号:TPS65982

 当我们未始终将欠压保护设置为4.5V 时。  我们将欠压保护跳闸点 PP_5V 和 PP_HV 设置为50%、

 我的问题是:

  当982角色为灌电流时、假设协商的 PDO 为20V、当 VBUS 电压低于10V 时、会触发 UVP 点。

   当982角色为拉电流时、我们假设协商的 PDO 为20V、当 VBUS 电压低于10V 时、是否也会触发 UVP 点?

   或者当982角色为拉电流时、UVP 点将在低于协商 PDO 的5%时触发(与正常电压相比)。 例如、当协商的 PDO 为20V、并且982为源时、当 VBUS 电压低于19V (20V-20V*5%= 19V)时将触发 UVP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    是的、您答对了。 在一个完整的系统中、它将首先取决于拉电流或灌电流触发 UVP。 触发电压将在该时间基于活动的 PDO。  

    谢谢、

    Oliver