This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:紧急的客户绩效和反思问题

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821264/dp83867is-urgent-customer-performance-and-reflection-problems

器件型号:DP83867IS

您好!

我的客户看到 RGMII 通道的性能、在100Mbit/s 的用例中只能看到80Mbit/s 的性能。这是与 Layerscape 处理器一起使用的第四个 Eth 接口。

此外、它们还会在2个 SGMII 通道上看到大量反射。

我在以下几点方面需要帮助:

  1. 帮助我找到有关原理图和布局、尤其是去芯的解决方案/建议
  2. 令人困扰的 ETH PHY 的寄存器数据:

ETH2:

SMI-S 地址0x02

00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F

1140 7949 2000 A231 0DE1 0000 0064 2001 0000 0200 0000 0000 401F 0077 3000

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  1A  1B  1C  1D  1E  1F

4000 0002 0000 0040 29C7 0000 0000 0040 6150 4444 0002 0000 0000 0000 0002 0000

方框图、眼图位于单独的模数链中。

谢谢、此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    从您在电子邮件中发送的连接图中可以看出、只有4个引脚用于具有100Mbps 连接的 Eth4连接。

    这是故意的吗? 您不能仅使用4个引脚在1Gbps 模式下运行、您需要8个引脚来支持1Gbps、就像 eth1/2/3一样。

    请确认他们正在尝试做什么。

    您确定100Mbps 线路上的80Mbps 是 PHY 限制、而不是处理器吗? PHY 不会降低其速率。 数据将始终以100Mbps 的速率传输、但利用率由 MAC 控制。

    对于 SGMII 反射、请分享 SGMII 连接的布局和原理图部分。