请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 您好的支持团队、
我正在以 UFP 模式进行设计。
SLLSES1C 第28页图-12。
SSTXP、SSTXN、SSRXP、SSRXN 没有交流耦合电容器。
是否有必要?
在最初的问题中、下面有两句话、毕竟这是不必要的?
"您不应将交流耦合电容器放置在 Txp/Txn 上。"
'应在 TX 引脚上使用0.1uF 的交流耦合电容器。'
我的应用是 USB Type-C 摄像头。
此致、
DIE-K