您好!
LVDS 面临一些电压电平问题。 在本例中、我们必须设置与 FPGA EVK 到 DUT 的 LVDS 通信。 DUT LVDS 线路为2.5V。 FMC 连接器中提供的 FPGA 引脚处于1.2V 电平。 因此、我们需要将此1.2V 单端 IO 设置为可与2.5V LVDS 通信的 LVDS 差分线路。 我们计划将 DS90LV027A 用作 LVDS 驱动器、并将 SN74AVCT774用作电平转换器(FPGA 端到驱动器输入电平转换)。 是否可以将 DS90LV027A 驱动器的差分 LVDS 输出连接到2.5V LVDS 差分线路? ( DS90LV027A 的电源电压 为3.3V、那么它在3.3V 时的摆幅是多少?) 附加有关此问题的文档。 请帮助。。