请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25740 大家好、
客户使用 TPS25740作为 DFP 来连接 Qualcomm PM660 PD 平台。
但 TI TPS25740 (DFP)+ Qualcomm PM660 (UFP)兼容性测试的结果不符合预期。
Vbus (5V)在连接后打开/关闭。
您能帮助我们检查此问题吗?
这里是波形、TI PD 始终在无电电池模式下复位。 (CH1:CC、CH2:VBUS)
此致、
艾伦