This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25740:Qualcomm PM660 (UFP)兼容性测试不符合预期

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820630/tps25740-qualcomm-pm660-ufp-compatibility-test-is-not-as-expected

器件型号:TPS25740

大家好、

客户使用 TPS25740作为 DFP 来连接 Qualcomm PM660 PD 平台。

但 TI TPS25740 (DFP)+ Qualcomm PM660 (UFP)兼容性测试的结果不符合预期。

Vbus (5V)在连接后打开/关闭。

您能帮助我们检查此问题吗?

这里是波形、TI PD 始终在无电电池模式下复位。 (CH1:CC、CH2:VBUS)

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 PD 分析仪来捕获两个器件在故障期间的 PD 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    允许从无电电池 Rd 到有源 Rd 的切换时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、

    您是否在询问 TPS25740何时处于电池电量耗尽状态? 如果是、则可能是问题所在。 TPS2570专用于专用充电器应用、因此它绝不会出现电池电量耗尽的情况、因此这可能是导致 VBUS 崩溃的原因