This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044

Guru**** 1516730 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044AV-Q1, TCAN1462V-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171843/tcan1044a-q1-tcan1044

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044AV-Q1TCAN1462V-Q1

[紧急主题]

大家好、团队、

我对 TCAN1044和 TCAN1462收发器有疑问。

Vcc 和 Vio 的启动/断电是否有时间限制? 例如、在 Vio 仍处于打开状态时是否可以在安全情况下(无限期)关闭 Vcc?反之亦然:Vcc 仍处于打开状态时 VIO 关闭?

谢谢、

卡瓦纳 H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡瓦纳

    TCAN1044AV-Q1或 TCAN1462V-Q1没有时间限制或电源定序要求。 只要 VIO 和 VCC 的供电电压均高于欠压阈值、器件就会正常工作。 可以在另一个电源仍处于活动状态时关闭任一电源、但此时器件将处于受保护模式、从而禁用任何 CAN 通信。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了我的问题。 非常感谢