This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:SN65DSI84-Q1是否适合我们的应用?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820249/sn65dsi84-q1-is-sn65dsi84-q1-suitable-for-our-application

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84

尊敬的:

我们想将 STM32F769NI MCU 与以下菌菌一起使用:

–支持高达 XGA 分辨率的 LCD-TFT 控制器–支持高达720p 30Hz 分辨率的 MIPIRegisteredDSI 主机控制器

至 AUO TFT 屏幕 C123HAN02.1、这是2端口 LVDS 1920 x 720 (可根据要求发送数据表)

我的简单问题是,SN65DSI84是否可以轻松地用于将 STM32F769 DSI 输出连接到此2端口 LVDS TFT?

此致

David