This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:一些问题

Guru**** 2932150 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819364/tusb7320-some-questions

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TUSB7340

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

 我们要求 PCIEx1 (Gen2)连接到 USB3.0、USB3.0速度需要满足350MB/s  

我们找到了 TUSB7320。

我们想知道  

1、两个 USB 端口同时工作、在温度为50°C 的温度下、每个端口的最快速度是多少?
2.内部是否有固件? 需要更新或刻录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    请注意、TUSB7340 / TUSB7320是 NRND (不推荐在新设计中采用)器件、支持仅限于现有文档。

    两个下行端口可同时以超高速(5G)运行。  实际吞吐量将取决于协议开销和 PCIe 带宽。

    此器件没有外部固件组件。

    此致、

    JMMN