This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:外部 SFLASH 容量问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819044/tusb9261-q1-question-about-capacity-of-external-sflash

器件型号:TUSB9261-Q1

建议使用512 KB (64 KB x 8)的最小闪存大小、但在选择容量更大的 SFLASH 时、请注意电气性能的任何缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要闪存满足64k x 8的最低要求、任何较大尺寸的闪存都应该起作用。 闪存刻录实用程序会将上述地址留空。 只是不要增加闪存的位宽、例如512k 位的闪存为32k x 16。  

    最棒的
    Gerasimos