This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:不使用 A、B 输入时的治疗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LS31, AM26LS32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818181/am26lv32e-treatment-for-a-b-input-when-they-are-not-used

器件型号:AM26LV32E
主题中讨论的其他器件: AM26LS31AM26LS32A

您好!  

不使用 A 和 B 输入引脚时、如何处理它们? (它们应该连接到 GND 还是被下拉?)

AM26LV32E 具有4通道接收器、但我想使用其中一个。 我想知道如何处理未使用的引脚。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个有关 AM26LV32E 的问题。 它可以与 AM26LS31 (驱动程序)配合使用吗?

    ->我只想确认用户是否可以使用 AM26LS31 (驱动程序)和 AM26LV32E (接收器)。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    您可以将 AM26LV32E 的未使用 A/B 引脚保持断开状态、这些引脚在内部偏置(数据表中的第8.2节)。 如果 您要 添加上拉或 下拉、请在引脚上添加上拉和 在 B 引脚上添加下拉。

    AM26LS31可与 AM26LV32E 搭配使用。 尽管电源不同、总线上的电压符合 RS-485标准。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao - San、

    非常感谢您的支持。 我也想查看有关 AM26LS32A 的信息。

    在数据表中、AM26LS32A 的输出最小为2.5V 或2.7V。

    您是否具有 AM26LS32A 输出的最大值? 它是否接近 VCC (=5V)?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao -San、

    很抱歉经常问问题。 但让我再次确认一下。 当 AM26LM32E 的电源为3.3V 时、逻辑输入是否为5V?
    因为数据表 说明了接受5V 逻辑输入和3.3V 电源。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunsuke-San、

    答案是肯定的。 但是、在您的应用中 、信号链的信号 是

    5V 逻辑(AM26LS31) -> RS-422 ->(AM26LV32E)-> 3V 逻辑。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunsuke-San、

    是的、最大输出电压将接近 Vcc、具体取决于负载条件。

    此致、

    Hao