请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD2S701-Q1 大家好、
如标题所示、我想知道该器件是否支持 USB 3.1第2代10Gbps 信号传输速率?
如果没有、我们还有其他支持该功能的器件吗?
谢谢!
许耀明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如标题所示、我想知道该器件是否支持 USB 3.1第2代10Gbps 信号传输速率?
如果没有、我们还有其他支持该功能的器件吗?
谢谢!
许耀明
您好、Roy、
TPD2S701-Q1与其它支持 USB3.0的器件相结合。 如果您将 TPD2S701用于 USB3.0,则数据将不会通过 TPD2S701获得,因为带宽仅为1GHz。
如果您想选择支持 USB3.0的 ESD 器件,您可以联系 obi@ti.com ,他将为您提供合适的生产建议。
Michael