请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848C 大家好、
我的客户正在使用我们的 DP83848。 目标板上的 CPU 是 i.MAX6、尚未加载任何软件。 当它们通过将目标板与 PC 相连并在 PC 上 ping 目标板来测试以太网硬件时、它会使用"无法访问目标主机"进行响应、同时还会响应"发送的数据包= 4、接收的数据包= 4、丢失= 0%。" 有人能告诉我这些信息的含义吗? 这是否意味着 PHY 或 MAC 存在任何问题?
谢谢、
John