This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2200:IEC 61000-4-4 EFT 保护

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172686/tvs2200-iec-61000-4-4-eft-protection

器件型号:TVS2200

你(们)好

请帮助建议哪个 IC 是5V VBUS 保护? 客户需要4级4KV IEC61000-4-4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    TVS2200在这里是非常相似规格的理想替代产品。  它  具有4级 IEC61000-4-4等级。  

    此致、

    Sebastian