Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP130 您好!
客户询问是否建议将 SN75DP130用于长达20m 的电缆。 协议是 DP1.2、4K。
您会推荐其他 IC 吗?
谢谢和 BR、
KF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
KF
您有方框图吗? 电缆的插入损耗是多少?
对于 DisplayPort、TI 有两种解决方案:
DP139是一款限幅转接驱动器、发送器可提供自身的摆幅和预加重功能、与 DP 源摆幅和预加重功能不同。
DP142是一款线性转接驱动器、发送器没有其自身的摆幅和预加重功能。
它们中的任何一个都可以使用、具体取决于系统应用要求。
他们可以订购 EVM 并使用它来评估电缆。
谢谢
David