This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:电源去耦电容器噪声频率

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816797/ds90ub960-q1-power-supply-decoupling-capacitor-noise-frequencies

器件型号:DS90UB960-Q1

您好!

我想询问 DS90UB960使用的电源去耦电容。 建议使用它们的值(从.01 uF-10uF 不等)、但我需要计算产生噪声的频率以及电容器实际工作的频率。 尽管我有电源噪声值、但数据表中仍然缺少 ESR 和 ESL 等值、因此更难找到这些频率。

960解串器数据表链接:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub960-q1.pdf

谢谢、

Liban H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liban、

    感谢 ub960中有关电源电路的详细问题。

    正如您在这里所说的、电源电路是一个复杂的设计。 是的、您需要考虑组件的参数、还需要考虑板载功率器件噪声、例如开关噪声、接地边界噪声等、以选择具有适当 ESR/ESL 的更好组件、并滤除接近 UB960电源引脚的电源噪声。 在 TI 的 d/s 中、我们提供了一个参考。 电源引脚上的电路设计、涵盖低频率 和高频率 电容器来绕过电源引脚中的潜在噪声、请注意、这只是用作参考。 客户可以为 UB960设计更高性能或更具成本效益的电源电路、但关键是板载电源噪声应满足第8页中提到的 d/s 请求。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、由于 ub960用于高速串行链路、电源噪声更低、高速串行通信更可靠。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我感谢您的回答。 虽然您的答案澄清了电容器选择问题(以及板载电源噪声的数据表要求)、但我无法找到和计算去耦电容器的这些频率。

    如果我能够更好地了解如何找到噪声发生的频率以及电容器的工作频率、这将大有帮助。 我曾尝试从 DigiKey 等网站查看电容器规格、以了解工作频率的一般情况、但不知道如何使用数据表中的信息来完成该计算。

    谢谢、

    Liban H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liban、

    我尝试理解您的问题、请查看以下答案:

    UB960是电源设计的接收器、ub960之所以具有电源噪声请求、是因为噪声会影响内部高速模块的运行、因此我们使用"PI"滤波器电路来降低电源噪声。

    对于噪声频率、正如我提到过的、一般频率 组件包括板载直流/直流转换器产生的纹波、板载数字串扰、接地边界、但所有这些噪声都取决于您的电路板设计。 对于 TI、我们建议使用10U 来抑制潜在的板载低频率。 以及0.01uF/1nf 来过滤 潜在的板载高频率 串扰噪声。

    这是否能回答您的问题?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    这很好地说明了问题。 这种解释符合我的需要、但我想看看我是否能找到960的特定值。 您提到这些噪声取决于电路板设计、并且 TI 出于特定原因推荐使用特定的去耦电容器。

    这可能需要很长时间、但如果我想使用10uF 和.01uF、我是否可以通过任何方法计算 VDDIO、VDDL1等不同电源产生的噪声? 或者是否需要我提供更多信息?

    谢谢、

    Liban H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liban、

    我附上了一个有关 FPD-Link 电源设计的示例、该示例与 UB960采用相同的设计供您参考。

    https://www.ti.com/tool/PMP9758?keyMatch=power 提供噪声过滤器&tisearch=Search-EN-Everything#技术文档

    请注意:为了获得转换器输出电压噪声的良好结果(这是由于许多模拟器件有电源噪声请求)、为降压转换器的关键无源器件选择合适的组件非常重要。 关键组件是输入和输出上的电容器。 在输入端、最重要的是使用电容器、这些电容器在板载转换器开关边沿的转角频率下的工作方式仍然像电容器一样。 最好并联使用不同尺寸的电容器以在宽带宽实现滤波。 对于电感器、必须采用适当的屏蔽结构、以避免电感器电流与电路的其他部分产生干扰。

    此致、

    Steven