请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I 我正在设计一款通过 USB 连接到 Android 平板电脑、以太网 LAN 以及其他 USB 外设的产品。 此设备可视为平板电脑的扩展坞。
请帮助我评估:
TUSB4041I 四端口 USB 2.0集线器
…μ A 以确定是否可在设计中使用它。
产品的方框图如下:
目标是能够在平板电脑上安装/使用现有的 Android/Linux 驱动程序与两个 CDC 外设进行通信、并像直接连接到平板电脑一样使用以太网 LAN (通过 CDC-ECM 器件类)。
平板电脑也通过 USB 充电。
LAN7500是参考的示例部件。 我对类似器件的建议持开放态度。
TUSB4041I 是否可用于此类设计?