This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:通过 I2C 连接到充电器和 MCU

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816666/tps65987d-i2c-connection-to-charger-and-mcu

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好、支持团队、

我的客户正在研究使用 TPS65987D、bq25713和 MCU。 MCU 用于整个系统控制。  

1) 1)在其情况下、MCU (主机)连接到 TPS65987D 上的 I2C2、bq25713连接到 TPS65987D 上的 I2C3。 这些连接是否正确?

2) 2) TPS65987D 能否在不使用 MCU 的情况下直接控制 bq25713? 他们希望在运行期间即时更改 bq25713设置。   

在这种情况下、TPS65987D 需要在各种情况下进行充电器控制设置并独立控制充电器。

3) 3)如果 TPS65987D 无法支持#2、MCU 能否通过 TPS65987D 控制 bq25713? 即 I2C2接收来自 MCU 的读/写命令、I2C3可以发送/接收与 I2C2相同的命令。

4) 4)您是否有任何应用手册如何使用此类 I2C 控制?

谢谢、

Koji Ikeda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    如果您希望 TPS65987D 成为 BQ25713的 I2C 主设备、则这将是正确的连接。

    TPS65987D 可以支持 BQ25713的 I2C 主设备。 但是、87D 将仅执行 I2C 写入。 它将无法从 BQ25713读回信息。 如果需要、MCU 应同时控制 TPS65987D 和 BQ25713。

    3.不支持这一点。 MCU 应该是 BQ25713和 TPS65987D 的主器件。 MCU 将从两个芯片读回信息并正确写入它们。

    4.以下应用手册重点介绍了87D 的 I2C 主设备功能: http://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf

    谢谢、
    Eric