主题中讨论的其他器件: DP83869
.Hi 专家、
我们的客户 对我们的其中一个组件有疑问:DP83869HM
他希望将其用作 SFP (光纤)和1000Base-T 之间的接口 他看到它有一个 RGMII 接口、但他不想通过 MAC 控制它、只想使用它将 SFP 信号转换为1000BASE-T、并将该信号(与其他信号)连接到以太网交换机。 您是否认为可以在 DP83869HM 中保留 RGMII 端口而不进行连接?
我们看到了另一个组件 DP83849、我们认为该器件可以在没有 MAC 接口的情况下工作、但该器件仅用于10/100Base-T、客户需要1000Base-T 如果您可以建议使用另一种方式将 SFP (光纤)连接到1000Base-T 接口、我们将不胜感激(如果 DP83869HM 不是这样)。 谢谢你。
此致、
Gerald