This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:SN65HVD30MDREP 等于 V62/06634-01XE?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD30-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173167/sn65hvd30-sn65hvd30mdrep-is-equal-to-v62-06634-01xe

器件型号:SN65HVD30

您好!

我可以在 数据表中发现 SN65HVD30MDREP 和 V62/06634-01XE 之间没有差异。

SN65HVD30MDREP 是否等于 V62/06634-01XE?  

此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD30-EP 网站上的"订购和质量"表显示它们是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeon、

    克莱明是正确的、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。