主题中讨论的其他器件:DS90UR241、 DS90UB940-Q1
我们的下游 IC 需要使用 YUV 数据类型的 CSI 输入。 数据表仅提及 RGB888。 是否有方法输出具有 YUV 数据类型的 CSI、如 UB940? 如果不是直接、可以添加另一个 IC 或使用替代 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的下游 IC 需要使用 YUV 数据类型的 CSI 输入。 数据表仅提及 RGB888。 是否有方法输出具有 YUV 数据类型的 CSI、如 UB940? 如果不是直接、可以添加另一个 IC 或使用替代 IC?
您好、Wei、
该系统中使用的是什么串行器? 它是否也是 FPD-Link II 器件?
[引用 userid="423779" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173898/ds90ur910-q1-can-it-output-csi-with-yuv-as-datatype "]是否有方法输出具有 YUV 数据类型(如 UB940)的 CSI?DS90UR910针对 RGB888数据类型输出是固定的。
此致、
插孔
Wei、
DS90UR910-Q1没有任何配置可使其输出 YUV 数据类型的数据包。 如果 SER 是 DS90UR241、则此类转换没有直接解决方案。 我唯一想建议的是使用 FPGA 或处理器器件从910接收 RGB888 CSI-2数据、然后从另一个采用 YUV 格式的 CSI-2端口发送出去。 或者、它们可以将串行器端预连接到 DS90UB925-Q1、以便连接到 DS90UB940-Q1
此致、
Casey
您好、Wei、
[引用 userid="423779" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173898/ds90ur910-q1-can-it-output-csi-with-yuv-as-datatype/4419963 #4419963"]ds90ub924是否可以与 ur241和 ur905配合使用? 如果您建议进行 OpenLDI 到 CSI YUV 转换、该怎么办?[/QUERP]不、为了实现这一点、您需要执行 Casey 在下面提到的操作。 这将允许使用 OLDI->925->940->CSI-2。
[引用 userid="238398" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173898/ds90ur910-q1-can-it-output-csi-with-yuv-as-datatype/4419464 #4419464"]或者他们可以将串行器端转换为 DS90UB925-Q1、以便连接到 DS90UB940-Q1此致、
洛根