主题中讨论的其他器件:SN75176A、
您好!
RS422和 RS485兼容电气特性、下面我有一些问题。
如果 SN65LVC176数据表未提及 RS422、它是否可用于 RS422应用?
2.是否可以使用 UART 直接驱动 RS422应用的 SN65LBC176或 SN75176A?
谢谢、此致、
老虎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
RS422和 RS485兼容电气特性、下面我有一些问题。
如果 SN65LVC176数据表未提及 RS422、它是否可用于 RS422应用?
2.是否可以使用 UART 直接驱动 RS422应用的 SN65LBC176或 SN75176A?
谢谢、此致、
老虎
您好、Tiger、
因此、第一个 RS-485器件通常可以支持 RS-422、但 RS-422特定器件无法实现 RS-485。 RS-485主要向后兼容422、但它们不可互换。
对于您的具体问题:
1.是 -但有一些风险。 SN65LBC176应满足所有 RS-422规范-但 终端电阻为100欧姆时的 VOD 规范(RS-422标准) 对于 RS-422应用、该电压至少应为2V -通常、如果它满足 RS-485 54欧姆负载条件、它还应满足 RS-422。 因此、是的、但在100欧姆负载下不能保证输出最小为2V、并且它不是 RS-422的直接规格(我们的大多数 RS-485器件都是这两种规格的规格-我不确定我们为什么决定不将该规格包含在该器件中)。
2.您是否询问您是否可以连接控制器和收发器并在控制器和收发器之间运行 UART 信号? 如果是这种情况-唯一的要求是逻辑输入(D 和使能) 它们各自的高电压和低电压输入均处于适当的电压电平-通常、当查看 RS-4XX 部件和 UART 时、UART 信号的直接控制器到收发器连接是最常见的用法。 但如果我误解了任何内容、请告诉我、 我将看到我可以做什么!
最棒的
Parker Dodson