主题中讨论的其他器件:TLK10022
大家好、
需要支持!
我们是否有这样的可能配置、 使信号(SLVS-EC)从 EVM 上的 LS-->HS-->Ls 进行传输?
谢谢
非
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
需要支持!
我们是否有这样的可能配置、 使信号(SLVS-EC)从 EVM 上的 LS-->HS-->Ls 进行传输?
谢谢
非
Nan、您好!
对拖延表示歉意。 客户可以尝试连接的配置吗? 我还没有机会尝试使用客户特定的数据、但了解这在客户系统中的行为是有价值的。
谢谢、
Drew
Nan、您好!
很抱歉耽误你的时间、上周没上班了。
在位交错模式下、数据编码不应那么重要。 在字交错中、编码很重要。 我尝试了一个由1 K28.5、24 D11.0和1 K28.5组成的26字8b/10b 编码序列。 我认为这类似于基本的 SLVS-EC 数据。 不幸的是,我在这方面没有成功。
通过旧的 E2E 线程进行读取、这意味着可能无法使位交错模式正常工作、或者至少它具有相当的挑战性。
谢谢、
Drew