This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测试 CAN FD 的速度

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, BOOSTXL-CANFD-LIN, TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174514/testing-the-speed-of-can-fd

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012BOOSTXL-CANFD-LINTCAN4550

大家好、

我们的客户设计了具有 CAN 接口的定制载板。 他想知道我们是否有 可用于测试其 CAN FD 速度的器件。  他们能否将 BOOSTXL-CANFD-LIN + LAUNCHXL2-TMS57012用于此应用?

此致、
Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    此 Booster Pack 中包含的 TCAN4550具有自己的集成 CAN FD 控制器、对于评估 TMS570 MCU 中包含的 CAN FD 控制器的速度而言、可能不是最佳选择。 采用 TCAN1042EVM 等仅具有 CAN FD 收发器 的简单电路板将更容易进行此设置。  

    请告诉我、这听起来是否是一个很好的解决方案来满足客户的需求、以及是否有任何关于 CAN 评估的其他问题。

    此致、
    Eric Schott