This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:单像素到双 LVDS 输出模式

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175720/ds90c387-single-pixel-to-dual-lvds-output-mode

器件型号:DS90C387

您好!

我们希望通过单个像素24位并行接口驱动双像素 LVDS LCD、但我无法理解 DS90C387规格表。

LCD 具有双端口 LVDS 输入、 时钟频率为74.25MHz、仅   支持去模式(LVDS 双像素平衡奇数0 -3数据加时钟甚至0-3加时钟)。 我们希望通过 DS90C387通过 STM32F743 24位 RGB 并行输出来驱动它。

在 "单输入像素到双像素输出"模式下、是否可以采用2个24位 像素(奇数和偶数像素@双时钟速率)进行计时 、以使 LCD 的输出发送正常时钟速率、并在 LVDS 端口上分离2个像素(奇数和偶数像素)?

或者 "单输入像素到双像素输出"是否将24位像素数据拆分为2 x 12位像素@正常时钟速率、但颜色深度较低?

或者是否有更合适的双 LVDS IC?

如果有人能为我澄清操作、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    [引用 userid="445570" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175720/ds90c387-single-pixel-to-dual-lvds-output-mode "]是否可以使用2个24位 像素(奇数和偶数像素@双时钟速率)计时 、以便 LCD 的输出发送正常时钟速率、其中 LVDS 端口上的2个像素是分开的(奇数和偶数像素)?

    是的、双模式设计用于以更高的时钟速率获取单像素输入、并将其转换为具有更低时钟速率的双像素。

    为了激活这个模式、双模式引脚应该为1/2 Vcc。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack、这是我的想法 、但在数据表中、没有提到时钟/2作为双模的一部分。 感谢您的澄清

    此致

    Justin