This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:每通道指定的带宽还是总带宽?

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176090/hd3ss214-specified-bandwidth-per-channel-or-total

器件型号:HD3SS214

您好!

数据表指定的最大带宽为8.1Gbps、但很难分辨带宽是每个通道还是所有4个通道的总带宽。 这些信息将非常有用。

此致、
Trinopoty Biswas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trinopoty

    它是每通道的。

    谢谢

    David