主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVM、 ALP
您好!
目前、我正在尝试使用 DS90953串行器和 DS90UB960解串器的评估模块并通过以下配置建立摄像头链:
图像传感器>>>DS90UB953-Q1EVM >>> DS90UB960-Q1EVM >>> SoM (模块上系统)
到目前为止、960显示正在 ALP 的信息选项卡中接收图像数据(1280x800)、但 SoM 在连接到其 CSI 摄像头端口时无法看到视频数据。 从以前的论坛帖子中可以看出、一旦用户在信息选项卡中显示了图像数据、他们就可以通过960上的 CSI TX 端口轻松传输该数据。 对我来说,情况并非如此,所以我希望有一个正确的方向。 我是否可以将一些寄存器错误、这是带宽问题? 这是我第一次使用 MIPI 协议、因此我觉得自己可能缺少一些东西。 遗憾的是、由于公司 IP 的原因、我无法发布寄存器转储、但任何检查建议都非常有用(例如:配置错误的典型寄存器、指向另一个论坛等)。