This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:DSI 长度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175798/sn65dphy440ss-dsi-length

器件型号:SN65DPHY440SS

我们使用的是 MIPI DSI 接口,我们没有在目标位置(显示投影仪),因此我们计划将 SN65DPHY440SS 放置在源板(处理器板)中。

这很好吗? 或不是。 在数据表中,建议放置在目的位置。

总长度小于10英寸,需要4英寸的处理器(源)到 SN65DPHY440SS,需要 SN65DPHY440SS 来显示投影仪(目标)需要6英寸。
使用此 SN65DPHY440SS 转接驱动器 IC 是否可以实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440的 Rx 上支持高达5dB 的 EQ、TX 上支持2.5dB 的 DE。 这些特性在一定程度上旨在补偿通道中的 ISI 损耗。 数据速率是多少?在数据速率的奈奎斯特频率下、4in 和6in 的损耗是多少? 我们需要确保4in 损耗可通过5dB EQ 补偿、6in 损耗可通过2.5dB DE 补偿。

    对于 Rx 或 Tx 上的中继器、它实际上是一个系统选择。 如果用户希望利用 DPHY440的 EQ 功能进行 ISI 补偿,则可能希望 DPHY440接近 TX。 请注意,如果用户想要 DPHY440的“偏移消除”功能,则应将中继器放置在发生偏移的位置。

    谢谢

    David