This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:TDR 功能:电缆长度

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164337/dp83869hm-tdr-function-cable-length

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

尊敬的团队:

客户正在使用 DP83869HM 的 TDR 功能检查电缆长度。 但存在精度问题。 测试结果为: 使用30m 电缆时为27.824m、使用3m 电缆时为0.24m。 电缆未连接连接连接伙伴。  

竞争对手器件是 BCM5482S。 使用竞争对手器件的结果是30m 电缆下31m、3m 电缆下4m。  

在  DP83869HM 的数据表中、我们可以看到+/-1m 精度的注释、但实际电缆长度和测量值之间存在很大的差距。  

客户使用了以下公式和流程。 请查看以下内容、并告知我您对以下流程的看法是否正确。 如果以下过程不正确、请告诉我使用 DP83869HM 测量电缆长度的正确过程

 -计算到峰值的距离(以米为单位):

 -运行脚本并检查寄存器0x1E 以验证 TDR 是否已完成。

 -请注意从寄存器0x190到0x199的峰值位置值。

 -峰值位置以8位十六进制格式存储在上述寄存器中。

 - DP83869可以存储每通道5个峰值。

 -将位置从十六进制转换为十进制。

 -使用以下公式获取峰值的位置(以米为单位)。

 -峰值位置(以米为单位)=(十进制值* 0.862)-17

以下是客户测试结果。  

30m 电缆测试结果

1) 1)寄存器值

0x190:0x0034

0x191 0x0000

0x192 0x3400

0x193 0x0000

0x194 0x0000

0x195 0x0034

0x196 0x0000
0x197 0x3500

0x198 0x0000
0x199 0x0000

 2)十六进制->十进制  

0x34 -> 52

 3) 3)计算

峰值位置(以米为单位)=(十进制值* 0.862)-17

(52 * 0.862)-17 = 27.824米

1. 3M 电缆测试结果

1) 1)寄存器值

0x190:0x0014

0x191 0x0000

0x192 0x1400

0x193 0x0000

0x194 0x0000

0x195 0x0014

0x196 0x0000
0x197 0x1400

0x198 0x0000
0x199 0x0000

 2)十六进制->十进制

0x14 -> 20

 3) 3)计算

峰值位置(以米为单位)=(十进制值* 0.862)-17

(20 * 0.862)-17 = 0.24米  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    客户是在使用我们的 EVM 还是自己的电路板? 如果他们使用的是我们的 EVM、我们可以复制并找出任何潜在问题。

    同时、下面是 TDR 的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snla253/snla253.pdf?ts=1666637234610&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请注意、这适用于 DP83822、应用作参考;客户可以执行类似的步骤、但必须确保寄存器与869数据表一致。

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    感谢您的评论。  

    客户正在使用自己的电路板、他们正在比较自己电路板上的 DP83869和竞争对手 BCM5482S。  

    正如您之前提到的、我们执行了类似的步骤、但结果也存在很大的差距。 请参阅以下内容。  

    -将峰值的十六进制值转换为十进制值(dV)。

    -找到中间位置(IL)=(DV x 0.8621)- 8.

    -以米为单位查找最终位置(FL)= IL +((70 - IL) x 0.01)

    如果是30m 实线电缆测试、  

    dV 值为52(0x34),IL = 36.8292,FL = 37.16米,实际电缆长度间隙为7.16m  

    对于3米电缆测试、  

    DV 值是20 (0x14),IL =9.242 ,FL =9.86米,实际电缆长度的间隙:6.86m

    差距大于竞争对手的器件结果。 竞争器件间隙仅为1米。   

    请再次查看上面的公式、了解 DP83869HM 的正确答案、并告诉我您的意见。  

    如果上述公式正确、请告诉我是哪个因子导致 实际电缆长度和测量值之间存在较大间隙。  

    顺便说一下、在下面的帖子中、我可以看到您提到的公式不适用于 DP83869HM。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042612/dp83869hm-tdr-details?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83869%2526TDR# 

    -您能否确认用于计算 IL 的常数对于 DP83869HM 也有效?

      +我首先要澄清的是、用于 IL 公式的常量是-17而不是-8。  此外、这是计算位置所需的整个公式。 不需要 FL 公式、因为这是唯一的公式。

         PEAK 位置(m)=(dV x 0.8621)-17

    在我的第一个帖子中、当我们使用上面的等式(dV x 0.8621)-17时会得到结果、但我之前提到过、也存在很大的差距。  

    哪一个是正确的? 请告诉我您对 DP83869HM 正确公式的看法。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    我将再次检查这些计算结果并与应用团队确认。 我会随时向您通报最新调查情况;感谢您的耐心和随时与我们联系。

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    很抱歉、我要推送您、但是否有任何有关上述请求的更新?  

    客户正在等待 TI 的评论。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    感谢您的耐心等待。 我确认以下是正确的公式:

    PEAK 位置(m)=(dV x 0.8621)- 17

    请告诉我是否还有其他支持!

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    感谢你的答复。  

    我提到了第一篇文章、我已经使用了公式 Peak  _Location (m)=(DV x 0.8621)- 17和测试电缆长度  

    但客户得到的结果是、实际30m 电缆为27.824m、实3m 电缆为0.24m。 存在很大的差距  

    我提到过第一篇文章、 他的竞争对手器件是 BCM5482S。 使用竞争对手器件的结果是30m 电缆下31m、3m 电缆下4m。  

    在  DP83869HM 的数据表中、我们可以看到+/-1m 精度的注释、但实际电缆长度和测量值之间存在很大的差距。  

    请 再次查看、并告诉我您对此结果的看法。   如果上述公式正确、请告诉我是哪个因子导致 实际电缆长度和测量值之间存在较大间隙。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    很抱歉给您、但客户正在等待 TI 的评论。  

    我找不到有关 DP83869 TDR 函数公式的任何评论和文档。  

    请再次查看、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    我们仍在创建 DP83869应用手册;但是、您使用的功能仍然是正确的。 同时、就其他故障排除领域而言:

    • 您是否尝试使用 DP83869 EVM 代替自己的 EVM?
    • 我们能否检查它们是否正确访问了寄存器?

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、  

    [引用 userid="445653" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164337/dp83869hm-tdr-function-cable-length/4391691 #4391691"]您是否尝试使用 DP83869 EVM 而不是自己的?

    客户已将 DP83867用于其他项目。 我知道 DP83867和 DP83869是相似的器件、 并且具有相同的 TDR 函数公式。 使用 DP83867 EVM、客户得到了类似的结果。 使用30m 电缆时的测量值为28.6M。  

    [引用 userid="445653" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164337/dp83869hm-tdr-function-cable-length/4391691 #4391691"]我们能否检查他们是否正确访问了寄存器?

    我们如何检查它们是否正确访问了电阻器? 如上所述、客户已体验到 TI 以太网 PHY。

     峰值位置值从寄存器0x190到0x199。 对吗? 我认为他们无法正确访问寄存器。  

    BTW、您首先提到过、方程为 (dV x 0.8621)- 8、然后、正确方程为 Peak (m)=(dV x 0.8621)- 17  

    -8和-17是什么意思? 该 值是如何推导出来的? 这是可更改的吗?  

    如果我们使用-15值、则结果会出现在数据表中提到的+-1m 范围内。 您对此有何看法? 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    我们将使用自己的电缆和 EVM 进行测试、以确认这些情况。 同时、我将与设计团队联系、以确保我们不会错过任何因素。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、  

    感谢您的大力支持。  

    我何时能得到您的回复? 请告诉我大致的时间表。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    我们使用3m 和15m 电缆进行了测试、并发现 了不同的结果。 我已联系设计、进一步对此进行研究。

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、  

    此请求是否有任何更新?  请告诉我大致的时间表。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    我们的应用程序团队本周将与设计团队会面、讨论 我们测试的不同结果;我估计印度的设计团队将在下周为我们提供答案。

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、  

    此请求是否有任何更新? 客户等待我们的回答已有一个月。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    我们仍在等待 Design 提供有关此主题的最终信息来回复我们;感谢您的耐心等待。 我们确实非常赞赏它,并正在努力长期解决这个问题。

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    以下是设计的反馈:

    由于使用的电缆类型直接影响以米为单位的 TDR 输出、因此调节因子和偏移会调整转换。 电流公式是针对~ 4.64ns/m 的电缆传播延迟而构建的 假设传播延迟约为5.1ns、请使用以下转换因子。 这 会导致大约0.9m 的误差。

    故障位置(米)= DV*0.7843-11.7

    我们 已使用1.5m、3m、15m 和30m 值对此进行了检查;它们的结果是数据表中提到的+/-1m。

    此致、

    Jason Lee