请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9517 我对 PCA9517有两个问题。
(1)您是否对"断电顺序"有任何要求?
(2)您对"电源时序和 EN "有任何要求吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kensuke、
[引用 userid="540476" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177202/pca9517-power-off-sequence-oe-sequence-requirements "](1)您是否对"关闭序列"有任何要求?[/quot]PCA9517具有内置的断电高阻抗 I2C 引脚。 这意味着当 VCCB 和/或 VCCA = 0V 时、所有输入和 I/O 均可耐受高达5.5V 的过压。
[引用 userid="540476" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177202/pca9517-power-off-sequence-oe-sequence-requirements "](2)您对"电源时序和 EN"有何要求?[/quot]EN 引脚是一个高电平有效使能端、具有一个到 VCCB 的内部上拉电阻。 为 VCCB 供电时、会自动将 EN 上电以设置为高电平。 强烈建议在通信时不要更改 EN 的状态、否则总线可能会挂起。 仅在 I2C 总线处于空闲状态时更改 EN。
为 VCCA 或 VCCB 供电时、EN 引脚不需要上电顺序。 VCCA 或 VCCB 可在加电时按任何顺序施加。 在 VCCB 高于2.5V 且 VCCA 高于0.8V 之前、内部上电电路会使输出驱动器保持关闭状态。
此致、
Tyler