This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:是否提供示例代码?

Guru**** 1187730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595473/sn65hvd82-sample-code-available

器件型号:SN65HVD82

客户要求提供 SN65HVD82的示例代码。

我找到 了基于SN65HVD24www.ti.com/.../TIDA-00214 (RS-485 Bostterpack)。

这是否适用于 HVD82或我们是否有其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DJ-NG、

    HVD24和 HVD82都是引脚对引脚兼容的 RS-485收发器、因此适用于 HVD24的任何代码也可用于 HVD82。 我们没有大量可用的示例代码、因此您提到的参考设计中的示例固件可能是最佳的使用资源。

    最大