Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
主题中讨论的其他器件:DP83867IS
大家好、
我有一位同事问了一些有关使用 DP83867实施1588的问题。 我知道、使用 SFD、我们可以生成一个信号、通知 MAC 有新帧出现。 我还看到、 在这篇文章中:https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/p/471008/1698162?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=1588#1698162 、他们提到 MAC 和上层将需要检查帧是否为1588。
问题是当数据包到达 MAC 时、另一个数据包(该 MAC 可能接受也可能不接受)将触发另一个脉冲、现在无法确定哪个数据包属于1588数据包。 此外、当数据包快速连续时、所有现代 MAC 都使用一个缓冲环运行、脉冲将完成 PHY 上的每个数据包、但并非所有数据包都最终到达 MAC 并得到处理。 因此、缓冲区中的数据包与在 PHY GPIO 线路上 SDF 脉冲上捕获的时间戳之间没有1:1连接。
您是否有1588实现示例、或者至少有描述设计人员在1588应用中使用此 PHY 的方式的示例?
谢谢、
不需要