请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 你(们)好
使用 DP83859HM 制造电路板后进行实验时、在不写入数据表寄存器的情况下执行1000M 介质转换器功能。
据我所知、我知道在将自举引脚设置为作为介质转换器运行后应更改寄存器、但该功能仅与自举配合工作是否正确?
那么、即使我使用100M 介质转换器功能更改电路、是否无需编写寄存器?
或者、对寄存器进行写入是否正确、但它是否执行了异常操作?
速度检查和 Ping 测试以及以太网仪器的流量测试在1000M 时均正常。
感谢您的阅读
真诚
Daechan Lim