您好、先生、
关于该星级标准的规格、您能帮我确认吗? 谢谢你
BUS 引脚上的电压:
"A、B 引脚=±70V Rang "、该器件的解释是什么情况?
1A、B 至 GND→±70V
2.A 至 B→±70V、
如果是这种情况、A 和 B 接地的耐受电压是多少?
Ω TIA-485的100 μ s 瞬态过压脉冲
Ω 仅连接5k Ω 电阻器、是否可以解释为仅存在±3.5V 范围?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
关于该星级标准的规格、您能帮我确认吗? 谢谢你
BUS 引脚上的电压:
"A、B 引脚=±70V Rang "、该器件的解释是什么情况?
1A、B 至 GND→±70V
2.A 至 B→±70V、
如果是这种情况、A 和 B 接地的耐受电压是多少?
Ω TIA-485的100 μ s 瞬态过压脉冲
Ω 仅连接5k Ω 电阻器、是否可以解释为仅存在±3.5V 范围?
尊敬的 Rock:
如图所示、BUS 引脚的电压为绝对值(以 GND 为基准)。
ANSI TIA/EIA 485-A -该标准定义了瞬态过压保护以及脉冲形状、持续时间和信号电平。 测试程序要求将电压发生 器连接到 A 或 B 引脚、而不是同时通过100欧姆串联电阻器连接到这两个引脚、因此该规格仍在测试绝对电压 w.r.t 而非差分。 该规范只是说、该规范符合高达+/-70V 的标准。 因此、这里的流明分析也是正确的-该规格只是表示该器件是根据 RS-485标准在这些信号电平下进行测试的、其中总线引脚上的电压是通过不同的测试程序进行验证的、因为这些测试过程会有所不同。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
您好!
例如、在数据发送期间、Vcc=5V、位1 - A/B 绝对电压为4.7V/0.3V
情况1、此时 B 引脚承受+50V 的额外绝对电压、这是可以接受的。
情况2、此时 B 引脚承受-50V 的附加绝对电压、这是可以接受的。
情况3、此时 A 引脚承受+50V 的额外绝对电压、这是可以接受的。
情况4. 此时、A 引脚承受-50V 的附加绝对电压、这是可以接受的。