This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:SN65HVD1781DR 电压范围

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177926/sn65hvd1781-sn65hvd1781dr-voltage-range

器件型号:SN65HVD1781

您好、先生、

关于该星级标准的规格、您能帮我确认吗? 谢谢你

BUS 引脚上的电压:
"A、B 引脚=±70V Rang "、该器件的解释是什么情况?
1A、B 至 GND→±70V
2.A 至 B→±70V、
如果是这种情况、A 和 B 接地的耐受电压是多少?

Ω TIA-485的100 μ s 瞬态过压脉冲
Ω 仅连接5k Ω 电阻器、是否可以解释为仅存在±3.5V 范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "总线引脚上的电压"是绝对值、即相对于 GND。 当一个引脚电压为70V、另一个引脚电压为−70V 时、差分电压为±140V

    TIA-485条目的指定仅用于显示该器件符合 TIA-485;任何其他电阻允许使用相同的电压、包括0 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    如图所示、BUS 引脚的电压为绝对值(以 GND 为基准)。

    ANSI TIA/EIA 485-A -该标准定义了瞬态过压保护以及脉冲形状、持续时间和信号电平。 测试程序要求将电压发生  器连接到 A 或 B 引脚、而不是同时通过100欧姆串联电阻器连接到这两个引脚、因此该规格仍在测试绝对电压 w.r.t 而非差分。 该规范只是说、该规范符合高达+/-70V 的标准。 因此、这里的流明分析也是正确的-该规格只是表示该器件是根据 RS-485标准在这些信号电平下进行测试的、其中总线引脚上的电压是通过不同的测试程序进行验证的、因为这些测试过程会有所不同。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如、在数据发送期间、Vcc=5V、位1 - A/B 绝对电压为4.7V/0.3V

    情况1、此时 B 引脚承受+50V 的额外绝对电压、这是可以接受的。
    情况2、此时 B 引脚承受-50V 的附加绝对电压、这是可以接受的。
    情况3、此时 A 引脚承受+50V 的额外绝对电压、这是可以接受的。
    情况4. 此时、A 引脚承受-50V 的附加绝对电压、这是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、50V 小于70V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-在所有这些情况下、电压均小于70V 且大于-70V。 该器件将能够承受-但在正常运行期间、总线的共模电压应与-7V 至12V 的共模额定值保持一致、并且+/-70V 处于瞬态和/或故障状态。

    最棒的

    Parker Dodson