This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:100Mbps 激光二极管驱动器

Guru**** 1150030 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4211LD, ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177716/onet4201ld-100-mbps-laser-diode-driver

器件型号:ONET4201LD
Thread 中讨论的其他器件:ONET4211LD

大家好、

我想问一下、您是否在产品系列中提供任何数据速率为100Mbps 的激光二极管驱动器?  

我刚找到其中两个:ONET4201LD、 ONET4211LD、速度为155Mbps。 我知道不能保证这一点、但是对于该 IC、100Mbps 的速度是否可行?  

较低的速度如何影响性能?

欢迎提出任何建议。

非常感谢、

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    155Mbps 是 SONET 数据速率(OC3)、器件在此数据速率下经过测试或表征。 但是、100Mbps 未通过验证、其特性未满足数据表交流参数要求。 100Mbps 通常可以工作、但在此数据速率下保持调制/偏置电流未经验证。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的解释、我假设我以100Mbps 的速率执行测试、然后决定测试结果是否可以接受。

    我没有见过任何评估套件、此系列是否有? 我可能没有看到过它。

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这些是成熟的产品、评估套件不可用。

    此致、Nasser