Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TCAN1145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400-Q1 主题中讨论的其他器件: TCAN1145-Q1
大家好、团队、
您能否帮助确认 TIC12400-Q1内部 SPI 信号的内部方框图?
四 个信号:CS、SCLK、SDI、SDO、它们如何连接每个信号? 将电阻上拉至 VDD 或其他结构?
您可以在其中看到用于参考的 TCAN1145-Q1 SPI 示例。

非常感谢。
此致、
李兰熙