This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:机具位置和信号距离

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758710/sn65dphy440ss-implement-position-and-signal-distance

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

 有关 SN65DPHY440SS 的几个问题

 SN65DPHY440SS 是否可以放置在摄像头侧或 SOC 侧、而不是摄像头和 SOC 之间的中间位置?

2. 在 SN65DPHY440SS 之后、信号可以传输多长时间? 它可以支持50cm 吗?

3.如果 SN65DPHY440SS 无法放置在摄像头侧或 SOC 侧、您还能建议什么方法来支持 MIPI CSI 以50cm 的长度进行传输? 比如预加重使其传输更长、或者 SOC 侧的 EQ 可以在50cm 长的传输后恢复。

谢谢你。

此致

Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔

    在 SN65DPHY440SS RX 侧、最大 RX EQ 增益为5dB、最大 TX 摆幅为220mV (CFG0 = 2'B00)、预加重为2.5dB。 根据最大数据速率、50cm 的插入损耗、拉电流驱动能力和灌电流接收能力、这些因素决定了 DPHY440应放置在何处以及 DPHY440可驱动多长时间。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    MIPI 的最大数据速率为每通道1.7Gbps。

    您能否给出我们的440SS 可在什么条件下支持50cm PoC 电缆的估算值?

    非常感谢。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔

    每通道1.7G 或1.5G? DPHY440SS 在1.5G 下只能支持4条信道。

    50cm 电缆的插入损耗是多少?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已向您发送了一封电子邮件。 让我们转到电子邮件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供直接电子邮件支持。

    谢谢
    David