This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982---- 原理图检查

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757947/tps65982-tps65982-----schematic-checking

器件型号:TPS65982

尊敬的 TI 工程师:

   这是我们第一次使用此芯片。 您能帮我们检查电路吗?感谢您的 feedback.e2e.ti.com/.../TPS65982-type_2D00_C-_2600_-PD-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的应用中、整个系统没有电池,并且 插入了电源(20V 5A,Type-C 接口、CC 引脚固定直流电源适配器)、

    以完成整个系统的启动和操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅数据表,您也可以查看具有视频和充电支持评估模块(www.ti.com/.../usb-ctm-minidk-evm )的 USB Type-CTm微型底座板以获取参考。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望我能够回答您的问题、从而将此主题标记为"已关闭"。 如果您有任何疑问、请回复此主题。

    如果您认为我能够回答您的问题、请单击"这可以解决我的问题"。

    谢谢、
    Rahul