This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:HF 1-9数据故障

Guru**** 2941800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757130/sn75dp159-hf-1-9-data-fail

器件型号:SN75DP159

尊敬的团队:

我的客户在 HF 1-9上得到了故障物品、如下图所示。   

在原理图中、DP159和 HDMI 连接器之间只有共模扼流圈。

导致阻抗下降的位置在哪里? DP159能否改善测试结果?

Data1失败。 阻抗低于85欧姆限值。

Data2失败。 阻抗低于85欧姆限值和高于115欧姆限值。

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    他们是否正确设置了 TX_TERRINS_SETTINES?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    它们使用 RSB 封装。 因此没有 TX_TERINS_Pin 引脚。

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过直接电子邮件提供支持。

    谢谢
    David