This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:RGMII >100Mb 光学>DP83869 >铜缆以太网

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758188/dp83869hm-rgmii-100mb-optical-dp83869-copper-ethernet

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83867CS

我需要从 RGMII 转到光学100Mb、然后在另一侧转到铜质 Etrhernet。 这是一个封闭的系统、我可以使用任何协议并根据需要配置芯片。

DP83869看起来是一个很好的选择。 我看到了两种不同的设置方法:

绑带至 RGMII > 100BASE-FX >光纤> 100BASE-FX >铜质电子器件。 RGMII 端看起来可以通过自举来实现。 另一侧最近的自举似乎是 SGMII >铜缆以太网。 SGMII 是否可以配置为100BASE-FX?

将 RGMII 侧绑定到 RGMII > SGMII、关闭自动协商并将速度设置为100、然后下一个 DP83869绑定到 SGMII >铜缆以太网、再次关闭自动协商、将速度设置为100和仅将 MDI 自动协商设置为100。

我更喜欢第一个、因为我只需要对其中一个 DP83869进行编程、但如果我必须对这两个 DP83869进行编程、当然没问题。

另一个快速问题是、经销商何时开始携带该器件?

谢谢、

John S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83869具有针对这两者的专用功能模式。 请参阅数据表的表12。

    1.第一个接口的 RGMII 至100Base-FX。 选择操作模式搭接。
    2. 100Base-FX 至铜缆(100Base-TX):在数据表中定义为“100Base-T 至100Base-FX”介质转换器模式。 这也可被选择为硬件捆绑。

    对于拥有该器件的经销商、鉴于该器件已发布、该器件将很快出现。 无论如何、您都可以使用 TI.com 订购初始电路板和测试的样片。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天和客户交谈、他希望使用 DP83867CS 作为光纤到铜缆以太网端、因为它的价格是 DP83869的一半(如果可能)。 是否可以将 DP83867CS 配置为读取上述模式? 我假设没有自举模式可实现此目的、因此必须完成配置。

    我们必须确定2个 DP83869和无配置电路是否比1个 DP83869、1个 DP83867CS 和配置电路便宜。

    谢谢、

    John S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83867仅支持铜(RGMII 至 Cu)。 仅 DP83869支持光纤接口。 对于定价、您可能希望联系您所在地区的 TI 销售人员。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将使用 DP83869对电路板进行布线、我们将了解其工作原理。

    John S.