This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D's I2C 通道是否可在主模式下工作

Guru**** 2586275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS65987D, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758438/tps65987d-can-tps65987d-s-i2c-channel-work-in-master-mode

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25713TPS65988

你好

 1.can 我们将 TPS65987D 的 I2C 通道设置为主模式、以便它可以通过 I2C 控制 BQ25713并读取 BQ25713的状态?

系统中有2台 TPS65987D 和 1台 BQ25713 、 我们需要设置 TPS6587D 通过 I2C 通道与 BQ25713通信。

问题是 :两个 PC TPS65987D  都设置为 I2C 主模式、BQ25713设置为 I2C 从模式、而该 I2C 通道具有2个相位调节器和1个从模式、它们能否正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    TPS65987D 没有 I2C 多主器件、因此无法将2个 TPS65987D 主器件连接到同一从器件。 将2个 TPS65987D 作为主器件连接到一个从器件的应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们的产品具有2个 Type C 端口、因此我们使用2个 TPS6587D 和1个 BQ25713。
    现在、我们需要两块 TPS65987D 通过 I2C 通道同时连接到 BQ25713、对于一个 eaxmple、一个 Type C 端口通过 Type C 适配器充电(20V/5A)、另一个 Type C 端口放电到 Type C USB 磁盘(5V/3A)。
    也许他们不能正常工作?
    如果没有、是否有任何关于此应用的建议?
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

      您是否考虑使用 TPS65988? 它是一个2端口器件、在该器件中、端口可单独配置为拉电流或灌电流。 它有2个 type c 端口、您也可以完成一个端口灌电流和一个端口拉电流的示例。 使用 TPS65988时、您只需要一个与 BQ25713通信的 I2C 通道、并且您不会遇到控制同一从器件的多主器件 I2C 的问题。 有关 TPS65988的更多信息、请参阅以下链接的数据表

    www.ti.com/.../tps65988.pdf