This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:下拉电阻值

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758821/tusb4041i-pull-down-resister-value

器件型号:TUSB4041I

引脚#5和引脚#6是内部下拉电阻器。
请告诉我这些电阻器的最小值/典型值/最大值?

此致、
Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上拉/下拉以电流的形式指定、标称值为150uA 或22K、最大值为250uA 或13.2K。

    此致、
    JMMN