This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95:DS16F95:泄漏电流

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DS16F95, DS16F95QML, DS16F95QML-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758744/ds16f95-ds16f95-leakage-current

器件型号:DS16F95

您好!

我目前正在处理一个与 DS16F95W883配合使用的工作项目。 我查看了该器件的数据表、但在其中找不到泄漏电流。 您的一位工程师是否可以帮助我找出这一点?

谢谢

Mehtab  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉作为器件型号的 DS16F95W883。
    DS16F95用于裸片销售。
    DS16F95QML 和 DS16F95QML-SP 采用军用和航天密封封装。 这是您想要的吗?
    www.ti.com/.../DS16F95QML

    www.ti.com/.../DS16F95QML-SP

    每个产品文件夹中都提供了数据表。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我很熟悉这是 DS16F95系列的一部分。 我已经查看了 DS16F95和 DS16F95QML-SP 的两个特定器件、但这两个器件都没有指定泄漏电流是多少。 由于它们都来自同一个系列、我假设它们可能具有相同的泄漏电流。 我需要帮助才能找到这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泄漏电流应在批次之间相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经阅读了每个变化的数据表、但仍然没有遇到泄漏电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于-SP 版本、分别有驱动器和接收器 IO 以及 II 的参数。
    它们显示了在加电和未加电情况下禁用输出的电流。 这是总线上的泄漏电流。
    IIZ 具有总线三态的泄漏。
    IIH 和 IIL 参数。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明找不到哪些泄漏电流?

    在数据表中、IOZ 是总线引脚上的泄漏电流、Iih 是使能引脚和输入引脚上的泄漏电流。