This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SN65DP159:关于断电模式

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752152/ccs-sn65dp159-about-power-down-mode

器件型号:SN65DP159

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我对断电模式有疑问。
断电模式有三种类型、可按如下方式进行设置。
1 OE =低电平通过关闭所有功能块将器件置于最低功耗状态
当 OE 被重新置为有效时、从 L→H 的转换将创建一个复位并且器件已被编程
必须通过 I2C 对其进行重新编程。
2 OE =高电平、HPD_SNK =低电平
3向寄存器0写入1 9 h [3]

1:所有电路均已断电。
2:I 2 C 接口电路(包括寄存器)处于活动状态、而其他电路处于关闭状态。
3:从 OE =高电平、HPD_SNK =高电平的活动状态开始、可将寄存器设置为断电状态。

这符合我的理解吗?
2的功耗是多少?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于条件2:OE =高电平、HPD_SNK =低电平、器件处于待机模式、电流约为700ua。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。
    我对前一封电子邮件中所述部件的移动的理解是否正确?

    1:所有电路均已断电。
    2:I 2 C 接口电路(包括寄存器)处于活动状态、而其他电路处于关闭状态。
    3:从 OE =高电平、HPD_SNK =高电平的活动状态开始、可将寄存器设置为断电状态。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的