This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982显示设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754427/tps65982-tps65982-display-setting

器件型号:TPS65982
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460

您好、先生、

 PD 交替模式:DisplayPort 应用手册建议 HD3SS460为 C/D 我们可以设置引脚分配 C 吗?

如果仅主机端设置 引脚分配 C 链接到坞 站引脚分配 C/D, 是否会出现告示板 消息?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    是的、如果需要、您可以将 TPS65982配置为仅输入引脚分配 C。 您可以使用 TPS6598x 应用程序自定义工具通过更改显示端口功能寄存器(0x51)的内容来执行此操作。 如果随后连接到支持爬虫程序引脚分配 C 和 D 的扩展坞、则将进入引脚分配 C 显示端口模式。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    非常感谢、

    Hugo